{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I replace the MES108 Input/Output module with the MES114 module?
Yes, for Sepam 1000+ and series 20 and 40, the MES108 module reference 59645 is replaced by the MES114 module reference 59646.

The MES114 module is installed in its place. The relay will require re-configuration via SFT2841 software to accept the new Input/Output module.

The MES114 module has the following characteristics: 10 inputs, 4 outputs, power supply: 24 to 250 VDC.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군