{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What can cause a CFI fault?

Issue:
Display shows CFI

Product Line:
ATV71, ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Invalid configuration.  The configuration loaded in the drive via the bus or communication network is inconsistent.

Other cause is Max Frequency (tFr) has been set at a value higher than 599 Hz.

Resolution:
For invalid configuration, check the configuration loaded previously or load a compatible configuration.

For Max Frequency (tFr) set to high, set the value lower than 599 Hz.  Due to safey, variable frequency drives cannot run at 600Hz and above.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군