undefined [object Object]
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why would the ATV Altivar drive reset back to a factory default when you plug in the CANopen network cable?

Issue:
Altivar drives are resetting back to a factory default when you plug in the CANopen network cable.

Product Line:
Altivar ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV32

Environment:
All with CANopen network

Cause:
The drive configuration is reset back to factory default.

Resolution:
1.) Verify that the PLC is not communicating to the command word CMI address 8504.  Setting Bit 0 to 1 will reset the drive back to a factory default.
2.) Verify that the Bootup Procedure Configuration in the PLC does not have "Restore all parameters" selected. Make sure this is NOT selected.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV32_cnM340_01.pdf [117.57 KB]
Canopen h507694_0.pdf [41.98 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군