{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do the Cisco Nexus 7700 series switches require a side airflow duct kit?

Issue:
Customers ask if the Nexus 7700 series also requires side airflow duct kits.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The Cisco Nexus 7000 series switches utilize side airflow and required large volumes of air to cool properly. Duct kits are used to help the switches cool efficiently and prevent hot air recirculation.

Resolution:

The Cisco Nexus 7700 series switches use front-to-rear airflow and do not require side airflow duct kits.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군