{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you install both the Ethernet IP and the Ethernet TCP/IP option cards on the ATV61/71 at the same time?

Issue:
Wondering if you can install both the Ethernet IP and the Ethernet TCP/IP option cards on the ATV61/71 at the same time?

Product Line:
Altivar ATV61 ATV71 with Ethernet TCP IP VW3A3310D or IP VW3A3316 option cards.

Environment:
All

Cause:
Can you have both Ethernet option cards installed at the same time?

Resolution:
No,  You can not install the VW3A3310D and the VW3A3316 cards at the same time.  You must install one or the other.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군