{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a roof fan available for the NetShelter SV cabinets?

Issue:
There does not appear to be an optional roof fan for the NetShelter SV cabinets.

Product Line:
NetShelter SV

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
A request has been made to add a roof fan to a NetShelter SV.

Resolution:
The NetShelter SV cabinets do not currently have roof fans available.
Some of the fans that can be used inside the SV cabinet are: ACF001, ACF002, ACF003, ACAC40001, ACF201BLK, ACF202BLK.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군