{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is RE17RMMW product’s output able to drive 26Vdc 20mA load?

The output of RE17RMMW product is an electromechanical relay. This relay is designed to operate a resistive load.  You may operate a small inductive load if needed. Please take note that, the relay contacts lifespan will reduce when we operated an inductive load.

Attached herewith is the life curves specification of the electromechanical relay component. (Refer to attachment)

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Output Specification.pdf [47.93 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군