{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause the circuit breaker to trip on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
ATV61/ATV71 tripping circuit breaker

Product Line:
Altivar ATV61/ ATV71

Environment:
All

Cause:
Circuit breaker keeps tripping when try and power up the drive.

Resolution:
The circuit breaker is tripping because it is sensing a short circuit or over current in the circuit. Before repowering the drive you will need to do a full diode check on the inputs and the outputs on the drive.
Do a visual on the drive with no power applied check to see if there are any burn marks on the drive.
Check the breaker settings to see if they may need to be adjusted.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군