{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are possible causes for a SCF fault code on an ATV58?

Issue:
SCF is a Short Circuit Fault

Product Line:
ATV58, FLEX58

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Possible causes are:
1.  heat sink fans are not operating
2.  The output transistors (IGBT) are not gating correctly
3.  Short circuit in the motor or motor wiring
4.  capacitance due to long motor lengths

Resolution:
1.   replace the heat sink fans
2.   repair or replace the drive.  This drive has been discontinued.  Parts may not be available.
3.   check motor for shorts,  Megger motor and motor wires with minimum of 1000v megger
4.   add a load filter

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군