{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What voltage level causes an Overvoltage Fault (OSF) on an ATV61 or ATV71 series drive?
Issue:
Overvoltage level on an ATV61/ATV71 that causes OSF

Product Line:
Altivar 61 and Altivar 71 series drives.

Environment:
All part numbers ending with M3XXX or N4XXX,  All serial numbers.

Cause:
N/A

Resolution:
- The over supply flag OSF FAULT is set when the drive is in the capacitor charging state and the dc bus voltage is higher than OSFH_Level.
- The over supply flag OSF FAULT is set when the drive is in the PWM deactivated state and when the dc bus voltage is higher than OBFH_Level.
- The flag OSF FAULT is reset when the dc bus voltage is lower than OSFL Level.
- The over supply detection is always activated and cannot be inhibited.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
DC Bus Voltage levels.docx [55.61 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군