{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What materials are used for the Magelis XBTGT6330/GT6340 housing?
Issue:
What materials are used in the Magelis XBTGT6330/GT6340 housing?
Product Line:
XBTGT6330, XBTGT6340, XBTGT
Environment:
Physical Human Machine Interface (HMI)
Resolution:
Below are the materials used in the Magelis XBTGT6330/GT6340 targets:
Part Name         Material      Flame Resistance
Front Sheet        PET                 UL94 VTM-2
Front Bezel        ADC12
Rear Cover        PC/PBT           UL94 V-0

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군