{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum altitude an ATV61 or ATV71 series drive can operate?
Issue:
Maximum altitude of operation for an ATV61/71.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Elevation vs current rating

Resolution:
The Altivar  61 and 71 series drives can be used at full rating up to 1000 meters above sea level. They must then be derated by 1% for every additional 100 meters up to a maximum of 3000 meters above sea level.
Note that the ATV61H***S6X and ATV71H***S6X drives must not be used with corner grounded systems at altitudes above 2000m.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군