{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
BMXNOE0110 PV11 Firmware Compatibility Issue
Issue
This Resolution explains a firmware compatibility issue with the BMXNOE0110 at PV11.



Product Line
BMXNOE0110



Resolution
Component obsolescence required a replacement part for the BMXNOE0110's.  Modules with the new flash component are identified as PV11, which resulted in a new firmware version 5.9.

  • BMXNOE0110's at PV11 or higher are only compatible with firmware versions 5.9 or higher.
  • BMXNOE0110's at PV11 or higher cannot be downgraded with firmware versions lower than v5.9.
  • BMXNOE0110 firmware version 5.9 and higher are compatible with all BMXNOE0110 PV versions.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군