{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How do you set the overload setting on the ATS48 soft starters?

Issue:
Programming Overload setting on the ATS48 soft starters

Product Line:
Altivar ATS48

Environment:
All

Cause:
Needs to set the overload settings.

Resolution:
Main menu arrow down to PRO enter
find tHP code enter
Your motor thermal protection options are going to be
Class 30
Class 25
Class 20 (Severe application)
Class 15
Class 10 (Standard application)
Class 10A
Sub Class 2
OFF: No Protection.

You can set your overload current set value in the SET menu
IN= set to the FLA or full load amps of your motor name plate.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

instruction bulletin enclosed ATS48.pdfinstruction bulletin enclosed ATS48.pdf [1.3 MB]
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군