{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can you program the ATV61 and ATV71 drive to start stop with the HMI and use AI2 for 4-20mA speed control?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Configuration the ATV61 and ATV71 drive to start stop with the HMI and use AI2 for 4-20mA speed control.

Product Line:
Altivar ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Wants to start and stop the drive with his remote keypad display and use his 4-20mA signal for speed control.

Resolution:
Program the drive as follows
Drives MENU
Simply Start Menu 1.6
Ref 1 channel is AI2
Profile is set to SEP ( Separate)
CMD switching set to Channel 1 active
CMD channel 1 set to HMI

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV61 Prog Jun 07 1760649.pdf [6.84 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군