{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV212 communicate Profibus?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV212 Profibus communication

Product Line:
ATV212
S-Flex enclosed ATV212

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Profibus is not offered as a communication option.
There are several third party companies such as "Anybus" that may be able to provide a gateway option from Profibus to one of the  ATV212 integrated protocols (Modbus, BACnet, Metasys N2, or Siemens P1).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군