{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the replacement CT's or current transformers for the ATS48C66Y soft starter?
Issue:
What are the replacement CT's or current transformers for the ATS48C66Y soft starter?
Product Line:
Altistart ATS48
Environment:
All
Cause:
Replacement parts needed.
Resolution:
CT's are part of the bus bar assembly VZ3N005S48 however this part is not available to purchase. One option is to return the Soft Start for repair.

슈나이더 일렉트릭 Korea