{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an OHF or overheating fault on the ATS46 soft starters?

Issue:
ATS46 soft starters overheating.

Product Line:
Altistart ATS46

Environment:
All

Cause:
The soft starter is overheating

Resolution:
OHF is an overheating fault.  Power down the soft starter and let it cool down.   Power back up and if the fault clears run the soft starter.  If the fault comes back up then you may have a bad thermal sensor or main control board. All of these parts are all now obsoleted.  Would suggest to replace the ATS46 series soft starter  with a ATS48 soft starter.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS46 programming manual.pdf [605.06 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군