{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Does the Modbus Plus driver suite work with Windows 2008 Server R2?

Issue:
Is there a version of the Modbus Plus driver that will support Windows 2008 Server R2?

Product line:
Modbus Plus

Environment:
MBX driver software

Cause:
Software not working with Windows 2008 Server R2.

Resolution:

Version 7.1 supports Windows Server 2008 R2 and version 8.0 supports Windows 8 and Windows Server 2012.

As of 1/31/2019 Version 9 of the drivers are out and they support Windows 10.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군