{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How is the ATS48 acceleration ( ACC ) setting programmed?
Issue:
ACC parameter on a ATS48 soft start.

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
Intend to change the time required to bring the motor to full speed.

Resolution:
Ensure that there is no start command.  ATS48 status display should be rdY or nLP.
On the ATS48 keypad, press the down arrow button to the SEt menu and press ENT.
From parameter In, press the down arrow multiple times to parameter ACC and press ENT.
Use the up / down arrow buttons to select the desired start time in seconds.
Press ENT to save the value.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군