{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the mains overvoltage fault be inactivated on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Mains overvoltage fault disabling on ATV61 and ATV71 Drives

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to disable the mains overvoltage fault protection on the ATV61 and ATV71 drives.

Resolution:
It is not possible to inactivate the Mains Overvoltage detection in the drive. The trip level threshold and delay are fixed and cannot be changed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군