{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which are the location where EPOXY COATING can be done on busbars in BlokSeT?
The epoxy coating reduces the risk of flash-over (arc) and protects the switchboard and operators against dropped tools, bolts, nuts etc.
  • For BlokSeT D, we use epoxy for horizontal and vertical busbar and for all the busbar connections with Masterpact, incoming and outgoing (except Joints).
  • For BloksSeT Mf, horizontal, vertical busbar, busbar connection between vertical busbar and NS / NSX / NSXm (line side)
  • For BlokSeT Ms and Blokset Dc, only the horozontal and VBB has to be coated with epoxy.
  • For BlokSeT Mw2 only HBB can be epoxy coated.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군