{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Download the Vijeo Designer project via File System to a USB stick. It downloaded to the first HMI but not the second one, why?
Issue
Download the Vijeo Designer project via File System to a USB stick. It downloaded to the first HMI but not the second one, why?

Product Line
Magelis XBTG/GH/GK/GT, Harmony HMIGTO/STO/STU, Vijeo Designer

Resolution
The reason is that by default in Vijeo Designer, the Install Option is set for "Single Install".  Which only allows loading the project one time to an HMI.
A system file on the USB stick will then get overwritten and it will prevent download in a second attempt.
Your option would be to set the Install Option to "Multi Install" or rename the file on the USB stick from AGPBAK.SYS to AGP.sys.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군