{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ION8600 and ION8650 meter shows message "CONFIGURATION MODE LOCKED OUT" on front panel
Issue
ION8600 and ION8650 meter shows message "CONFIGURATION MODE LOCKED OUT" on front panel

Product Line
ION8600, ION8650

Cause
Upon attempt to view or configure meter from the front panel by holding down the ALT/ENTER key, the message "INFORMATION CONFIGURATION MODE LOCKED OUT" appears and holds on the screen until timing out.

Environment
Configuring ION8600/8650 via the front panel.

RESOLUTION
Configuring ION8600/8650 via the front panel has been set to be disallowed. Access the meter via communications using ION Setup or ION Designer. Find the Display Options module and change the setting of the setup register called "Front Panel Programming" to "Allowed".

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군