undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the effect of altitude on ATV312?

Issue:
Wondering what is the effect of altitude on ATV312 drives?

Product Line:
All ATV312 and ATV31

Environment:
High altitude, more than 1000m

Cause:
Installing the drive in high altitude above sea level.

Resolution:
For all ATV312, less than 1000m, no derating.
For single-phase supplies and corner grounded distribution networks, up to 2000m, derating 1% per 100m.
For three-phase supplies, up to 3000m, derating 1% per 100m.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV312 Altitude.pdf [77.5 KB]
자세히 알아보기
카테고리:
유용한 문서
자세히 알아보기
카테고리: