{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a CM2000 handle 2 wire RS-485 communication?
Issue
2-wire RS-485 serial communication available on the CM2000 series meters

Product Line
CM2000 series

Environment
Communications, RS-485

Resolution
A CM2000 can only do 4 Wire RS-485 communications. A 2 to 4 wire converter (such as a CNV-100) is required in order to add a CM2000 to a 2 wire daisychain.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군