{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why does Advantys software throws error "Module error : The request data address is invalid " when writing to digital output of STBNIP2311 during Test mode ?
It is  observed that writing to output cards ceases when STBNIP2311 is at default IP address and rotary switch being not set to STORED position.
Even reading from Modscan32 works but when trying to set output it will throw exception errors and output wont be set.
To allow writing or to overcome this issue make sure STBNIP2311 is configured with IP address and rotary switch is set to STORED position.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군