{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How many BCPMs can the EGX gateway have downstream?
Issue
What is the maximum number of BCPMs the EGX gateways can have installed downstream?

Product Line
Branch Circuit Power Meter

Environment
BCPM installation

Resolution
EGX Gateways support a maximum of 32 Modbus TCP/IP client connections. Since the BCPM use two modbus addresses it will be able to read up to 16 BCPM units.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군