{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Concept error: "Mapping of two 8-bit input modules consecutively in the 1x area without gap to the next 16 bit boundary is not allowed, if the I/O modules belong to different heads.."
Issue:
Error: Mapping of two 8-bit input modules consecutively in the 1x area without gap to the next 16 bit boundary is not allowed, if the I/O modules belong to
different heads (Local, CRP811, CRP93x, NOMxxx).    If you do not follow this rule the Input-Bits of one module might be OVERWRITTEN by the other module.

Resolution:
  • Mapping 8 Bit modules in the 3X area OR
  • Mapping 8 Bit modules on a 16 Bit boundary

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군