{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I program an ATV12 for a preset speed?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Preset speeds set up for an ATV12.

Product Line:
ATV12

Environment:
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
Set desired logic input (LIx) to  PS2 in the FUN menu under PSS (Preset Speed) , then set SPx = desired speed. Note: you must be in terminal mode operation and low speed (LSP) will be the 1st  preset speed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군