{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a replacement for Schneider Electric's ATVPOT25K speed potentiometer for Altivar drives?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATVPOT25K  speed potentiometer obsolete replacement  for Altivar drives

Product Line:
Altivar Machines

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Selection of Speed Potentiometer for speed control

Resolution:
Altivar VFD's can use a speed potentiometer from 5K ohms to 10K ohms.

Suggest using one of the following:
For 22mm
Metal - XB4BD912R10K
Plastic - XB5AD912R10K

For 30mm
Metal - 9001K2108
Plastic - 9001SK2108

Schneider Electric's ATVPOT25K speed potentiometer for Altivar drives? | 슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군