{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What's the detail meaning of M241 AI catriage TMC4AI2 filter level?

The numerical filtering function configurable for every input channel is a low pass first order.
The mathematic formula used is:
Measn =  K * Measn-1 + (1- K) * Valn
With: K is the filter efficiency,
Measn is the filtered measure at time n,
Measn-1 is the filtered measure at time n-1,
Valn is the actual input value measured at time n.
The sample time (from time n-1 to time n) is about 10ms.
Filter efficiencyFilter LevelCorresponding  K value
No filtering00
Smooth filtering1
2
0,750
0,875
Average filtering3
4
0,937
0,969
High filtering5
6
0,984
0,992

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

M218 integrated AI and M241 AI cartridge Filter.pdfM218 integrated AI and M241 AI cartridge Filter.pdf [48.14 KB]
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군