{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What causes the Altivar ATV28, ATV31 and ATV312 drives to show all 888's on the front display?

Issue:
ATV28, ATV31 and ATV312 showing 888's on the front display

Product line:
ATV28, ATV31, Altivar 28, and Altivar 31.

Environment:
All

Cause:
Failed drive.

Resolution:
If you see all 888's on the main display, try to first power cycle the drive to see if they will clear.
A factory reset may also be attempted to clear the status.
There could be an issue with the main control board.
If it will not clear than you may need to replace the drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군