FAQ 검색
왜 일반 시리얼 케이블을 연결 시 UPS가 꺼집니까?
제품군:
Smart-UPS
원인:
Smart UPS는 일반 시리얼케이블로 연결했을 시 전원이 꺼지는 등 예상치 못한 문제가 발생할 수 있습니다..
이는 APC Smart-UPS 시리얼 케이블의 핀배열이 일반 시리얼 케이블과 다르기 때문입니다.
해결책:
반드시 APC 에서 제공한 통신케이블을 사용합니다. (예, 940-0024, 940-1524, or 940-0020) APC 통신케이블은 컨넥터 부분에 제품번호가 명시되어 있습니다.
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군