{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the part numbers of the measuring board for ATV61HC16N4 and ATV71HC13N4 drives?

Issue:
Needs the part numbers of the measuring board for the ATV61HC16N4 and ATV71HC13N4 drives

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Failed measuring board component within the drive.

Resolution:
The part number for the measuring board is VX5A71HC13N4 or VX5A71HC13N4F (For Fuji parts)
When a replacement Measurement board is needed, the serial  number of the VFD needs to be verified.

If the 8th digit of the Serial number is a "2" as shown below than the replacement part number must have an "F" suffix.
See Attachment

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Fuji.png [10.72 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군