{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the max Modbus TCP client and server connection number for M258 Ethernet?
For the M258 & LMC058 controller, the Ethernet limitation connections are :

SoMachine Protocol  : Maximum connection number = 4 (1)
Modbus Server connection : Maximum connection = 8
Modbus Client : : Maximum connection = 8
Modbus Device : Maximum connection = 2
Ethernet IP  Device : Maximum connection = 16
FTP Server : Maximum connection = 4
Web Server : Maximum connection = 10

Theses resources are independent between them (no link limitation connections between them)

(1) The maximum number of SoMachine Protocol is 4.
These connections can be :
One connection for the HMI
One for the OPC Server
One for the SoMachine software
One for the Trace object (oscilloscope function)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군