{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a full height 0U PDU be installed into the NetShelter SX Colocation cabinet?
Issue:
There's a need to mount a full height 0U PDU into the NetShelter SX Colocation cabinet.

Product Line:
NetShelter SX Colocation

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
There's a need to use a PDU other than those recommended for use in the cabinet.

Resolution:
The NetShelter Colocation cabinet does not support the use of a 0U PDU. For a full list of the PDUs that are compatible with the Colocation cabinet please see the NetShelter Compatibility Chart in Knowledge Base document FA158651.
 

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군
move-arrow-top