{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an APF fault on the ATV61 drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
APF fault on the ATV61 drive

Product Line:
Altivar ATV61

Environment:
All with an CIC or controller inside card

Cause:
The drive will ramp up and then trip on APF fault.

Resolution:
The APF fault is a fault or error on the controller inside option card.  Try swapping or replacing the controller inside card that has an identical program inside the card.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
atv61_programming_manual_en_1760649_08.pdf [4.35 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군