{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I use the embedded Ethernet port on the M221 as a Modbus TCP/IP client?
Issue:
Using the embedded Ethernet port on the M221 as a Modbus TCP/IP client


Product Line:
TM221, Machine Expert Basic


Resolution:
Yes. The embedded ethernet port on the M221 is capable of Modbus TCP/IP communication as a server or client. For Modbus TCP/IP server function you can use either the EXCH3 or the READ_VAR / WRITE_VAR function blocks to read/write to and from the server device.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군