{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What will cause the ATV212 not to go into local mode when pressing the LOC/REM button?

Issue:
What will cause the ATV212 not to go into local mode when pressing the LOC/REM button?

Product Line:
ALTIVAR 212, ALTIVAR 21

Environment:
All serial number

Cause:
When pressing the LOC/REM button the drive will not go to LOC mode.

Resolution:
This could possibly be due to parameter F732 (LOC/REM button disabled) being set to 1. If so, set F732 to 0.   However, if the LOC/REM button is not disabled, then it is likely, the keypad is defective, the drive will need to be replaced.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군