{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I use Cat 6 cables to extend NetBotz sensors with RJ45 connectors?
Issue:

Cat 6 cables do not work when extending NetBotz sensors.

Product Line:

NetBotz

Environment:

NetBotz version 3 sensors with RJ45 connectors

Cause:

Many NetBotz sensors come with a cat5 coupler that enables the RJ45 connection to be extended to an extra 100 feet in most cases (see sensor specs for detail). It has been seen when using cat6 cables instead of cat5 for the purpose of extending the sensor cable, the sensor is unable to be detected.

Resolution:

Due to the differences between cat5 and cat6 cables, please use only cat5 to extend NetBotz sensors.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군