{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the ATS48 offer a programmable relay for a run status?
Issue:
ATS48 programmable relay for run status

Product Line:
ATS48 Altistart 48

Environment:
All

Cause:
Need contact closure with run command

Resolution:
Yes, R3 is a programmable relay, and its factory default is [rnl] 'motor powered' to indicate run status.



The ATS48 also has 2 logic outputs that can be programmed to indicate the motor is running or several other functions.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군