{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the cfm rating of the NetShelter CX with AR4703 installed?
Issue:
Customers want to know the cfm rating of NetShelter CX cabinets with the AR4703 fan booster installed.

Product Line:
NetShelter CX.

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Installing the AR4703 increases the cfm of the NetShelter CX cabinet.

Resolution:
18U  with 1x AR4703 - 260 CFM
24U  with 2x AR4703 - 330 CFM
38U  with 3x AR4703 - 340 CFM

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군