{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the function of the "Cold Start Only" option in the Unity processor configuration?

Issue:
Function of the "Cold Start Only" in Unity Processors


Product Line:
Unity Pro/EcoStruxure Control Expert


Resolution:
Cold Start Only

If checked, this option forces the cold start of the application, instead of the normal warm start upon power cycle of the PLC.
By default, the Cold Start Only option is unchecked.
The Cold Start Only option is only supported since PLC V2.7

NOTE: The Cold Start Only check box is present only if the current selected PLC can support it.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군