{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
In an Ethernet IP daisy chain configuration, what happens to other network drives if one of the VFDs is powered down?
Issue:
If Altivar drives are Ethernet IP daisy chained and one drive is shut down, communication will be lost?

Product Line:
Altivar 71, Altivar 61, Altivar 32

Environment:
All drive serial number with Ethernet communication option card installed

Cause:
N/A

Resolution
The drives down stream from the one that is shut down will lose communication with the PLC.
The drives between the PLC and the shut down drive will maintain communications.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군