undefined [object Object]
{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the screen resolutions that are supported under Generic PC Runtime in Vijeo Designer v6.2?
Issue:
What are the screen resolutions that are supported under Vijeo Designer Generic Windows PC Runtime?

Product Line:
Screen resolution, 4:3, 16:9, aspect ratio, 1080p, 1080i, 720p

Environment:
Generic Windows PC Runtime, Vijeo Designer

Resolution:
Below are the list of display resolutions available for the generic PC runtime:
800 x 600 (SVGA)
1024 x 768 (XGA)
1280 x 720 (HD720)
1280 x 1028 (WXGA)
1366 x 768 (FWXGA)
1440 x 900 (WSXGA)
1600 x 1200 (UXGA)
1680 x 1050 (WSXGA+)
1920 x 1080 (HD1080)
1920 x 1200 (WUXGA)
2560 x 1600 (WQXGA)

Keep in mind that the limitation of the resolution usually depends on the graphics chip on the industrial PC and monitor that are used.  

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군
move-arrow-top