{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why is the BMX AMO0802 unable to generate a full 20mA ?
If the load impedance offered by the field device is in excess of 300 ohms the BMXAMO0802 will not be able to generate a full 20mA.
In such cases you should look at alternatives such as the BMXAMO0210 or BMXAMO0410 which can have load impedances
in excess of 500 ohms.




R-83017

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군