{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is topological addressing used with the M580?
Issue:
Topological addressing usage in the M580 PAC.

Product Line:
M580 controller, Unity Pro software

Resolution:
M580 local IO can be configured using I/O data type: Topological or I/O data type: Device DDT.
The choice is made in the New Device screen when choosing a module.   Highlight the module and choose
Topological or Device DDT at the bottom of the screen. The selection needs to be made before dropping the module in the backplane.

X80 Ethernet Remote I/O uses Device DDT I/O data types only.
Quantum Ethernet Remote I/O uses either I/O data type: State Ram or I/O data type: Device DDT.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군