{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you program the ATV212 Drive to do an automatic restart after power loss in local control?
Issue:
ATV212 configuration to do an automatic restart after power loss in local control

Product Line:
Altivar ATV212

Environment:
All

Cause:
Running the drive in local mode they need to have the drive restart in the event of loss of power.

Resolution:
The drive can not be programmed to do a automatic restart in local mode. You will need to push the start button again on the face of the drive to start the drive back up.
If you want a automatic restart after power loss consider using 2 wire terminal control instead.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군