{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What cables can be use to connect to a M221 from a PC over USB?
Issue:
Connecting to the M221

Product line:
M221 all controllers

Environment:
EcoStruxure Machine Expert Basic (formally known as SoMachine Basic)

Cause:
Connection issues

Resolution:
The programming cables that can be used to connect to a M221 over USB are the following;
TCSXCNAMUM3P or the BMXXCAUSBH045.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군